L’EU et les US modifient les normes de sécurité sur la base de l’IEC 62368-1

Les États-Unis et l'UE introduiront le 20 décembre 2020 de nouvelles normes de sécurité basées sur la CEI 62368-1, qui remplaceront les normes existantes à l'échelle mondiale. Les nouvelles normes remplaceront les normes 60950-1 et 60065.

«Cette évolution positive s'explique par le fait que l'UE a prolongé la date de «cessation de la présomption de conformité» pour les produits existants déjà testés conformément aux anciennes normes. Cette cessation était initialement prévue pour le 20 juin 2019, bien que la date de retrait de l'EN 60950-1 et de l'EN 60065 ait été fixée au 20 décembre 2020. En regroupant ces deux échéances à la date de 2020, l'UE peut éviter toute exception involontaire.

La situation est désormais sans ambiguïté : le 20 décembre 2020, les anciennes normes seront retirées, et tout produit relevant du champ d'application de l'EN 62368-1 (la norme CEI telle que transposée dans la loi par les législateurs de l'UE) devra être testé conformément à cette norme. Suite à l'annonce de l'UE, l'organisme UL aux États-Unis a confirmé qu'il avancerait également sa propre date d'entrée en vigueur pour l'UL 62368-1 (la version américaine de la CEI 62368-1), qui remplace l'UL 60950-1 et l'UL 60065 (initialement prévue pour le 20 juin 2019), au 20 décembre 2020», a rapporté EE World Online.

«Le passage à la 62368-1 est devenu nécessaire en raison de la distinction de plus en plus floue entre les équipements TIC couverts par la 60950-1 et les équipements audiovisuels couverts par la 60065. Le passage à la 62368-1 est devenu nécessaire en raison de la distinction de plus en plus floue entre les équipements TIC couverts par la 60950-1 et les équipements audiovisuels couverts par la 60065», a expliqué CUI.

Comme CUI Inc l'explique, ce changement était initialement prévu pour juin 2019 mais a été reporté ; la date du 20 décembre est désormais confirmée, ce qui laisse aux fabricants le temps de mettre en place leurs nouvelles procédures de test et leur documentation. 

 

L'objectif de ces réglementations est de créer un document pérenne qui contribue à créer des produits plus sûrs pour les utilisateurs finaux.

Comme le souligne CUI, «Nous sommes officiellement entrés dans l'ère de l'ingénierie de sécurité basée sur les risques (Hazard-Based Safety Engineering, HBSE). Ce principe s'est formalisé au cours des 20 dernières années environ, et la CEI s'y consacre depuis au moins 2002, lorsqu'elle a confié la norme ECMA-287 Safety of Electronic Equipment, tout juste publiée, à l'équipe de développement de normes basées sur les risques (HBSDT) du TC108.»

Dans les normes 62368-1, les niveaux d'énergie auxquels l'utilisateur peut être exposé sont classés en ES1, ES2 et ES3. ES1 est la catégorie la plus basse, comme décrit dans le tableau. Une échelle croissante similaire est appliquée à l'analyse des risques d'incendie électrique et des moyens de prévention.

Source d'énergie

Effet sur le corps

Effet sur les matériaux combustibles

Classe 1

Non douloureux, mais peut être détectable

Inflammation peu probable

Classe 2

Douloureux, mais sans blessure

Inflammation possible, mais croissance et propagation du feu limitées

Classe 3

Blessure

Inflammation probable, croissance et propagation rapides du feu

Classification des sources d'énergie

 

 

 

 

Cet article vous a-t-il été utile ? Partagez-le !

Rejoignez le circuit et restez connecté à OnlineComponents.com et bien plus encore !