Techniques de mesure du courant dans les circuits électroniques

La mesure du courant est l’une des fonctions les plus courantes et les plus importantes des systèmes électroniques modernes. Qu’ils conçoivent un appareil alimenté par batterie, un contrôleur de moteur industriel, une alimentation, un sous-système de véhicule électrique ou une application d’énergie renouvelable, les ingénieurs ont souvent besoin d’informations précises sur la quantité de courant qui circule dans un circuit. De même, les acheteurs de composants et les professionnels de l’approvisionnement doivent comprendre les exigences de détection du courant afin de choisir les capteurs, amplificateurs, résistances shunt et composants de support appropriés.

La mesure du courant sert plusieurs objectifs. Elle peut être utilisée pour la surveillance du système, la protection contre les surcharges, la gestion de l’énergie, l’optimisation du rendement, la détection de défauts, la commande en boucle fermée et la conformité réglementaire. Le défi est qu’aucune méthode de mesure n’est idéale pour toutes les applications. Les concepteurs doivent équilibrer précision, coût, exigences d’isolement, pertes de puissance, bande passante et contraintes environnementales lorsqu’ils choisissent une solution. Nous examinerons les techniques de mesure du courant les plus courantes utilisées dans les circuits électroniques et discuterons des avantages, limites et applications typiques de chaque approche.

 

Pourquoi la mesure du courant est importante

Contrairement à la tension, le courant ne peut pas être mesuré directement en sondant simplement deux points d’un circuit. La mesure du courant nécessite de détecter le champ magnétique ou la chute de tension associés au flux de courant, puis de convertir cette information en un signal utilisable.

Dans de nombreux systèmes, les mesures de courant fournissent une vision précieuse des conditions de fonctionnement. Les contrôleurs de moteurs utilisent le retour de courant pour réguler le couple et détecter les blocages. Les systèmes de gestion de batterie surveillent les courants de charge et de décharge pour estimer l’état de charge et protéger les cellules. Les alimentations s’appuient sur la mesure du courant pour mettre en œuvre la protection contre les surintensités et maintenir un fonctionnement stable. Les équipements industriels utilisent les mesures de courant pour identifier les défauts avant qu’ils ne deviennent des défaillances catastrophiques. À mesure que les systèmes électroniques deviennent plus intelligents et connectés, une mesure précise du courant joue un rôle croissant dans le diagnostic système et la maintenance prédictive.

 

Mesure du courant par résistance shunt

La technique de mesure du courant la plus utilisée est la méthode de la résistance shunt. Cette approche repose sur la loi d’Ohm, qui stipule que le courant traversant une résistance peut être calculé à partir de la tension et de la résistance. Une résistance de précision de très faible valeur est placée en série avec la charge. Lorsque le courant circule dans la résistance, une petite chute de tension apparaît à ses bornes. Cette tension peut ensuite être mesurée.

Par exemple, une résistance shunt de 1 mΩ traversée par 10 ampères produit une chute de tension de 10 millivolts. Un amplificateur de mesure de courant ou un amplificateur différentiel peut ensuite amplifier ce signal pour qu’il soit traité par un microcontrôleur, un ADC ou un circuit de commande.

La mesure par résistance shunt offre plusieurs avantages. Elle est relativement peu coûteuse, très précise et capable de mesurer des courants AC et DC. Elle offre aussi une excellente linéarité et peut atteindre une très grande bande passante, ce qui la rend utile dans les alimentations à découpage et les applications de commande moteur. Toutefois, les résistances shunt introduisent des pertes de puissance parce qu’elles sont volontairement placées dans le chemin du courant. À des courants plus élevés, même une faible résistance peut générer une chaleur importante. Les concepteurs doivent examiner attentivement la puissance nominale des résistances, les performances thermiques et les coefficients de température pour maintenir la précision de mesure. Pour de nombreuses applications de faible à moyenne puissance, la mesure par shunt reste la solution privilégiée grâce à sa simplicité et à son rapport coût-efficacité.

 

Mesure du courant côté bas ou côté haut

Lorsqu’ils utilisent des résistances shunt, les concepteurs doivent décider s’ils placent la résistance du côté bas ou du côté haut de la charge. La mesure côté bas place le shunt entre la charge et la masse. Comme la mesure se fait près du potentiel de masse, le circuit de mesure est plus simple et généralement moins coûteux. De nombreux amplificateurs opérationnels et amplificateurs de mesure de courant peuvent facilement traiter ces petits signaux de tension. Le principal inconvénient est que la charge n’est plus directement au potentiel de masse du système. La chute de tension aux bornes du shunt crée un léger décalage de masse qui peut perturber les circuits sensibles.

La mesure côté haut place le shunt entre la source d’alimentation et la charge. Cette configuration permet à la charge de rester directement connectée à la masse tout en permettant la détection de certaines conditions de défaut, comme les courts-circuits à la masse. Le défi est que le circuit de mesure doit détecter avec précision une petite tension différentielle tout en fonctionnant à une tension de mode commun beaucoup plus élevée. Des amplificateurs spécialisés de mesure de courant côté haut sont souvent nécessaires. De nombreuses conceptions modernes d’électronique de puissance privilégient la mesure côté haut en raison de sa meilleure visibilité système et de ses capacités de diagnostic.

 

Mesure du courant à effet Hall

Les capteurs à effet Hall mesurent le courant en détectant le champ magnétique généré par un conducteur traversé par un courant. Au lieu de placer une résistance directement dans le chemin du courant, le capteur surveille le champ magnétique environnant et le convertit en un signal électrique proportionnel. L’un des principaux avantages de la mesure à effet Hall est l’isolement galvanique. Comme il n’y a pas de connexion électrique directe entre le conducteur mesuré et l’électronique de mesure, les concepteurs peuvent surveiller des tensions élevées en toute sécurité tout en protégeant les circuits de commande sensibles.

Les capteurs à effet Hall présentent aussi des pertes de puissance minimales parce qu’ils ne nécessitent pas de résistance série qui dissipe de l’énergie. Cela les rend attractifs pour les applications à fort courant comme les entraînements de moteurs, les systèmes de batteries, les onduleurs solaires et les équipements d’automatisation industrielle. Le compromis est que les capteurs à effet Hall offrent généralement une précision inférieure aux solutions de précision basées sur shunt. Les variations de température, les interférences magnétiques et la dérive d’offset peuvent affecter les performances. Bien que les dispositifs modernes à effet Hall se soient fortement améliorés, les concepteurs doivent encore tenir compte de ces facteurs pendant le développement du système.

 

Transformateurs de courant

Les transformateurs de courant, souvent appelés CT, sont largement utilisés pour la mesure du courant AC dans les systèmes industriels et de distribution d’énergie. Un transformateur de courant fonctionne par induction électromagnétique. Le conducteur transportant le courant mesuré agit comme enroulement primaire, tandis que le transformateur contient un enroulement secondaire qui produit un signal de courant ou de tension proportionnel. Comme les transformateurs reposent sur des champs magnétiques variables, ils ne fonctionnent qu’avec des courants AC. Ils ne peuvent pas mesurer un courant DC pur.

Les transformateurs de courant offrent plusieurs avantages, notamment un excellent isolement, une faible perte d’insertion et la capacité de mesurer de très grands courants en toute sécurité. On les trouve couramment dans les équipements de surveillance de puissance, les compteurs d’énergie, les relais de protection et les systèmes de contrôle industriel. Pour les applications impliquant la mesure de courant DC, les concepteurs doivent se tourner vers d’autres technologies, comme les résistances shunt ou les capteurs à effet Hall mentionnés précédemment.

 

Choisir la bonne méthode de mesure du courant

Le choix de la meilleure technique de mesure du courant dépend des exigences de l’application. Pour les conceptions sensibles au coût qui exigent une grande précision, la mesure par résistance shunt est souvent l’option la plus solide. Pour les systèmes haute tension où l’isolement est critique, les capteurs à effet Hall offrent un équilibre attractif entre performance et sécurité. Les transformateurs de courant excellent dans les applications de surveillance de puissance AC. Il existe même des technologies avancées et coûteuses de détection magnétique si l’application exige une précision extrêmement élevée. Les ingénieurs doivent aussi évaluer des facteurs comme la plage de mesure, la bande passante, la dissipation de puissance, la stabilité en température, l’espace disponible sur la carte, les exigences d’isolement et la fiabilité à long terme. Dans de nombreux cas, les solutions de mesure du courant influencent non seulement la performance de mesure, mais aussi l’efficacité et la sécurité globales du système.

 

Conclusion

La mesure du courant est une fonction fondamentale de la conception électronique moderne. Des produits grand public alimentés par batterie aux systèmes d’automatisation industrielle, une mesure précise du courant permet la protection, la commande, le diagnostic et la gestion de l’énergie. Les résistances shunt, les capteurs à effet Hall, les transformateurs de courant et les technologies avancées de détection magnétique offrent chacun des avantages et des compromis uniques. Comprendre ces différences permet aux ingénieurs de choisir la solution la plus appropriée pour leur application, tout en aidant les équipes achats à se procurer les bons composants pour soutenir les performances à long terme du système.

À mesure que l’électronique de puissance, l’électrification et les systèmes de surveillance intelligents continuent de se développer dans les industries, une mesure efficace du courant restera une considération de conception essentielle pour les ingénieurs comme pour les acheteurs de composants électroniques.

Cet article vous a-t-il été utile ? Partagez-le !

Rejoignez le circuit et restez connecté à OnlineComponents.com et bien plus encore !