Licence d’ingénieur professionnel : devriez-vous en obtenir une ?
Des niveaux de formation, de compétence et de réussite existent dans de nombreuses professions, en particulier celles dont l'exercice peut affecter la sécurité publique. La preuve de cette formation et de cette expérience peut être attestée par une certification, une accréditation ou une licence individuelle, qui va au-delà des diplômes universitaires de premier ou de deuxième cycle. La profession d'ingénieur ne fait pas exception.
Tout d'abord, un Bref Rappel Historique
La nécessité d'une formation ciblée pour apprendre un métier ou une profession est apparue il y a des milliers d'années dans les sociétés méditerranéennes. Au Moyen Âge, en Angleterre et en Europe, cela a évolué vers le processus d'apprentissage, qui offrait une formation par un maître (ainsi que le gîte et le couvert) en échange d'une main-d'œuvre bon marché de la part de l'étudiant. Les apprentis apprenaient des compétences sur le terrain et devenaient ensuite membres de leur guilde ou corporation de métier, qui servait à prouver ou à certifier leurs compétences professionnelles.
L'industrialisation et le développement du lieu de travail moderne ont entraîné le besoin de compétences et de formations plus spécialisées au niveau universitaire ou institutionnel, et ont également donné lieu à des tests de performance pour prouver les capacités des étudiants, en particulier dans le domaine de l'ingénierie.
Aux États-Unis, le Wyoming a été le premier État à promulguer une loi sur les licences d'ingénierie en 1907, exigeant une preuve de compétence dans un métier ou une profession afin de protéger ses citoyens. Chaque État dispose désormais d'une procédure à suivre pour délivrer une licence d'ingénieur professionnel sur son territoire. Ce processus est un moyen d'assurer la compétence et de protéger la sécurité publique, mais il n'est pas obligatoire. Nous y reviendrons plus tard.
Une Définition Rapide
L'appellation Professional Engineer (PE) signifie qu'une personne a été certifiée par un conseil d'État individuel pour exercer l'ingénierie dans cet État, après avoir satisfait à ses exigences.

Les exigences de base nécessaires pour obtenir la certification PE sont les suivantes :
- Obtenir un diplôme d'ingénieur de quatre ans dans le cadre d'un programme universitaire accrédité.
- Réussir l'examen Fundamentals of Engineering (FE), qui vous certifie en tant qu'Engineer-in-Training (EIT) ou Engineer Intern (EI). La plupart des États permettent aux étudiants inscrits dans un programme d'ingénierie qualifié et approuvé par leur conseil d'État de passer cet examen au moment de leur diplôme, ou plusieurs mois avant.
- Accomplir quatre années d'expérience professionnelle qualifiée sous la supervision d'un PE licencié.
- Réussir l'examen Principles and Practice of Engineering (PE), qui évalue un niveau minimum de compétence dans une discipline d'ingénierie particulière. La réussite de cet examen vous qualifie en tant qu'ingénieur professionnel licencié.
Il s'agit là des exigences minimales pour l'appellation PE, mais des exigences supplémentaires au-delà de ces quatre points peuvent être imposées par certains États. Les examens FE et PE sont administrés par le National Council of Examiners for Engineers and Surveyors (NCEES). Le maintien de l'appellation PE dans de nombreux États nécessite également une formation continue en ingénierie et une preuve de compétence tout au long de la carrière.
Que Peut Représenter le PE pour Moi sur le Plan Professionnel ?
En général, les références à l'appellation PE affirment qu'il s'agit d'un complément important à une carrière d'ingénieur, pour plusieurs raisons :
- C'est une exigence légale pour certains ingénieurs dans certains États où la sécurité publique est directement liée au travail d'ingénierie concerné.
- L'appellation PE est considérée avec le même respect que celui accordé aux professionnels licenciés dans d'autres domaines tels que la médecine, le droit ou la comptabilité.
- L'appellation PE peut également indiquer à un employeur potentiel que les qualifications techniques et le professionnalisme d'une personne ont été examinés et approuvés par un organisme indépendant.
- Seul un ingénieur licencié détenant l'appellation PE peut préparer, signer et soumettre des plans d'ingénierie à une autorité publique pour approbation.
- Un nombre croissant d'établissements d'enseignement, d'organismes gouvernementaux et d'employeurs privés limitent leurs nouvelles embauches et leurs relations avec les fournisseurs aux ingénieurs professionnels licenciés.
- De nombreux États exigent désormais que les enseignants en ingénierie soient licenciés.
- Seul un ingénieur licencié détenant l'appellation PE peut préparer, signer et soumettre des plans d'ingénierie à une autorité publique pour approbation.

Que Dois-je Faire Ensuite si je Souhaite Poursuivre ?
Même si chaque État fixe ses propres normes pour la licence PE, si vous répondez aux exigences de base que nous avons mentionnées, vous devriez pouvoir prétendre à une licence dans d'autres États sans difficulté. Cela dit, il est important de d'abord connaître les exigences de votre propre État, qui seront publiées sur le site Web du conseil de licence de votre État. Leur site Web devrait également vous fournir des informations sur les formulaires de demande, les frais et des conseils de préparation. La National Society of Professional Engineers (NSPE) propose une liste des conseils de licence d'ingénierie par État ainsi que leurs coordonnées sur NSPE.org.
L'équipe de CircuitBread, partenaire d'OnlineComponents, propose sur son site Web un contenu de formation et de révision important sur des sujets d'ingénierie électronique, à l'adresse www.circuitbread.com. Cela comprend des tutoriels, des guides d'étude, des manuels et des outils de calcul que vous pouvez utiliser gratuitement pour vous rafraîchir la mémoire sur les fondamentaux de l'électronique. Ils ont également un blog sur le même sujet, à consulter ici : What is a Professional Engineering License?
Si vous êtes actuellement employé en tant qu'ingénieur, votre employeur peut également disposer d'un programme d'assistance pour vous aider à obtenir la licence PE, ou du moins vous fournir des informations sur les étapes à suivre. Si vous étudiez actuellement l'ingénierie à l'université, votre établissement vous informera probablement au sujet de l'examen FE avant l'obtention de votre diplôme. Sachez que l'examen FE est proposé quatre fois par an et l'examen PE deux fois par an.
Le processus d'examen du PE est également assez rigoureux. Selon la NSPE, environ 25 000 ingénieurs passent l'examen PE chaque année, et en moyenne 50 % d'entre eux le réussissent. Les taux de réussite individuels varient selon la discipline d'ingénierie. La NSPE estime également qu'environ 20 % de tous les ingénieurs aux États-Unis détiennent actuellement une licence PE.
Enfin, la Licence PE Est-elle Obligatoire pour Travailler en Tant qu'Ingénieur ?
La licence PE, bien qu'utile à posséder, n'est généralement pas requise pour un emploi en ingénierie. Actuellement, il y a beaucoup plus d'offres d'emploi en ingénierie aux États-Unis que d'ingénieurs pour pourvoir ces postes. Un tel écart entre l'offre et la demande signifie généralement que les employeurs pourvoiront les postes vacants dès qu'ils trouveront des personnes qualifiées, et de nombreuses entreprises n'exigent pas de licence PE de la part de leurs employés ingénieurs.
Résumé
Un diplôme d'ingénieur, bien que précieux en soi, peut ne pas suffire à démontrer le niveau de compétence requis dans votre domaine d'expertise. L'examen PE, bien qu'il s'agisse en grande partie d'un test technique, aborde également l'éthique professionnelle, les idées et l'application pratique de principes spécifiques. Il peut constituer un ajout important à votre liste de qualifications, et l'obtention d'une licence PE peut vous offrir l'opportunité de vous distinguer dans votre domaine. Comme le souligne la NSPE, l'appellation PE est la marque d'un professionnel qui possède des compétences dans un domaine particulier et qui s'y consacre pleinement. La décision vous appartient.