¿Reemplazará el carbono al silicio en circuitos integrados?

Investigadores de la Universidad de California en Berkeley, la Universidad de Columbia, el Laboratorio Nacional Lawrence Berkeley de EE. UU. y la Universidad de Washington han estado desarrollando computadoras basadas en carbono utilizando nanocintas de grafeno como cables en transistores y circuitos que pueden “aumentar la eficiencia energética de las computadoras y otros dispositivos electrónicos”, informó Engineering 360.

 

“El potencial del carbono para desplazar al silicio como material preferido para los circuitos integrados parece más prometedor con el desarrollo de nanocintas de grafeno metálicas,” señaló la publicación GlobalSpec. “Al conectar segmentos cortos de nanocinta, los electrones de cada segmento pueden organizarse para formar un estado topológico deseado con propiedades semiconductoras ajustables. Este enfoque produjo un alambre metálico conductor de decenas de nanómetros de longitud y 1,6 nm de ancho. El estado electrónico de la estructura recién formada era el de un metal, y cada segmento aportaba un único electrón de conducción”.

 

“Las nanocintas de grafeno (GNR, también llamadas cintas de nanografeno o cintas de nanografito) son tiras de grafeno con un ancho inferior a 50 nm,” explica Wikiwand

 

“Permanecer dentro del mismo material, dentro del ámbito de los materiales a base de carbono, es lo que mantiene unida esta tecnología ahora,” declaró Felix Fischer, profesor de química en la UC Berkeley, a Berkeley News, señalando que la capacidad de fabricar todos los elementos del circuito a partir del mismo material facilita la producción. “Ese ha sido uno de los elementos clave que faltaban en el panorama general de una arquitectura de circuitos integrados totalmente basada en carbono.”

 

Los investigadores descubrieron que la metalicidad de las nanocintas de grafeno resulta útil para estudiar fases cuánticas exóticas en una sola dimensión. Las computadoras basadas en carbono construidas con este material utilizan una fracción de la energía y podrían, potencialmente, conmutar muchas veces más rápido que las computadoras de silicio. Continuaremos siguiendo esta investigación.

 

 

¿Le resultó útil este artículo? ¡Compártalo!

Únete al circuito y mantente conectado con OnlineComponents.com y mucho más.