Cuando los dispositivos electrónicos sufren daños por agua, ¿es posible recuperar componentes de ellos?

El agua puede ser la perdición de los dispositivos electrónicos. El calor generado por la mayoría de los componentes electrónicos puede causar condensación, algo que la mayoría de los sistemas soportan y gestionan mediante el aislamiento. Sin embargo, cuando se ven implicadas grandes cantidades de agua, como cuando un dispositivo cae en un charco de agua, el intento de recuperar sus componentes y la electrónica de la que forman parte se convierte en un verdadero trabajo.

¿Qué le hacen el agua u otros líquidos a los dispositivos electrónicos? ElectronicsForU señala:

“Cuando los líquidos entran en contacto con los circuitos, las corrientes pueden desviarse de forma involuntaria (cortocircuitarse) hacia otros componentes del sistema, y pueden darse dos resultados posibles: quemado o puesta a tierra. Cuando ocurre un quemado, un circuito de alta corriente (como el de un circuito de manejo de potencia) pasa por un circuito más delicado que no fue diseñado para corrientes altas, lo que provoca que los componentes del circuito se sobrecalienten y se derritan”.


En el caso de los cortocircuitos que ponen a tierra un circuito, hay menos probabilidad de dañar los componentes, ya que los componentes de puesta a tierra pueden soportar cargas de corriente más altas. Este resultado es mucho mejor que quemarse y quedar destruido.

RyTech sugiere algunas reglas específicas para tratar dispositivos electrónicos mojados:

  • No enciendas dispositivos electrónicos que se sospeche hayan estado expuestos al agua o a altos niveles de vapor de agua. Déjalos apagados y desconecta la unidad.

  • No intentes secar componentes electrónicos en un horno microondas o en un horno convencional.

  • No abras tú mismo los aparatos electrónicos mojados para dejarlos secar al aire. Deja ese trabajo en manos de un técnico electrónico calificado.

Si logras secar completamente el sistema, hay una buena probabilidad de que la electrónica vuelva a funcionar. Sin embargo, el tipo de líquido puede influir en el resultado. El agua u otros líquidos pueden contener sales y otras partículas que tienen un efecto corrosivo incluso después del secado, ya que no se eliminan. Estas partículas pueden hacer que la corriente vaya a donde no debería y provoque daños importantes.

También hay algunas cosas que hay que tener en cuenta:

  1. No te demores: según los informes, el tiempo óptimo para abordar esto es de 48 horas. Después de ese plazo, el daño podría no ser recuperable.

  2. El arroz no es una forma eficaz de secar dispositivos electrónicos. Los estudios muestran que es mejor dejar el dispositivo al aire libre.

Si quieres profundizar más y conocer más sobre otros componentes y los daños por agua, Grainger tiene información muy detallada.

Pero hay numerosos componentes que se pueden recuperar de diversos dispositivos electrónicos.

  1. Placas base - conectores, zócalos, disipadores de calor, condensadores e inductores

  2. Fuentes de alimentación de computadoras - transformadores, reguladores, circuitos integrados, inductores, condensadores y disipadores de calor

  3. Amplificadores y sistemas de sonido - condensadores, interruptores, perillas, potenciómetros, jacks, LED, chips, disipadores de calor grandes y ventilador de refrigeración

  4. Reguladores de voltaje - relés, LED indicadores, interruptores, un voltímetro y esos circuitos integrados comparadores.

  5. Automotriz - fusibles, relés, bombillas halógenas, bocina y todo lo demás que se pueda recuperar de un auto viejo.

 

Esperamos que esto te dé algunas ideas sobre cómo recuperar componentes. Hay muchos otros productos que tienen componentes reutilizables.

 
 
¿Le resultó útil este artículo? ¡Compártalo!

Únete al circuito y mantente conectado con OnlineComponents.com y mucho más.