Qué tipos de resistores usar para un circuito determinado
Existen 4 clasificaciones básicas de resistencias: fijas, variables, lineales y no lineales. Una resistencia está diseñada para tener un valor de resistencia conocido, o “esos componentes y dispositivos especialmente diseñados para tener una determinada cantidad de resistencia y utilizados para oponerse o limitar la corriente eléctrica que fluye a través de ellos se denominan resistencias,” señaló ElectricalTechnology.org.
Al elegir qué tipo de resistencia utilizar para un circuito determinado, hay varios factores a considerar.
-
Resistencia
-
Tolerancia
-
Disipación de potencia nominal
-
Encapsulado y montaje
-
Tensión nominal
-
Construcción del material
-
Parásitos (inductancia y capacitancia)
-
Rango térmico
-
Ruido
La resistencia es “el criterio de selección fundamental para una resistencia,” como señala CircuitMaker.com. Aunque cabe señalar que la influencia de los demás factores mencionados anteriormente afectará a la resistencia seleccionada, ya que surgen múltiples necesidades específicas que abordar en cada circuito. Debe determinar en qué rangos de temperatura funcionará, qué necesidades de potencia tiene, tanto en cuanto a la fuente de alimentación como a su impacto en el circuito.
El proceso de selección debe hacer referencia al código de colores de la resistencia, que aporta elementos que ayudan en su elección.
Al elegir el encapsulado y el montaje, deben considerarse las siguientes preguntas.
“¿Va a soldar a mano una unidad única? ¿Está creando un prototipo o pretende realizar un montaje en pequeños lotes? ¿Va a realizar producción en gran volumen? ¿Es el costo su principal preocupación? ¿Necesita que la resistencia soporte altas tensiones? ¿Debe disipar mucho calor?”.
Dado que las resistencias controlan el flujo de corriente, la impedancia genera calor que debe disiparse. Esto permite que el calor se acumule y puede provocar fallas en el circuito si no se utiliza la resistencia con la potencia nominal adecuada.
De manera similar, la tensión nominal se vuelve importante según el tamaño del circuito. Las unidades más pequeñas implican que los contactos están más próximos entre sí, y si no se utiliza la tensión nominal adecuada de la resistencia, esto puede provocar arcos eléctricos. Los sistemas de alta tensión requieren el uso de resistencias más grandes o múltiples en algunos circuitos para satisfacer las posibles necesidades de disipación de potencia.
El ruido también es un factor. Aunque las resistencias son generalmente dispositivos pasivos simples, pueden ser ruidosas. Existen tres tipos principales de ruido en las resistencias: ruido de disparo, ruido térmico y ruido de parpadeo.
En electrónica, el ruido de disparo se origina a partir de la naturaleza discreta de la carga eléctrica. El ruido térmico “es el ruido electrónico generado por la agitación térmica de los portadores de carga (generalmente los electrones) dentro de un conductor eléctrico en equilibrio, lo cual ocurre independientemente de cualquier tensiónaplicada. El ruido térmico está presente en todos los circuitos eléctricos”. El ruido de parpadeo “ocurre en casi todos los dispositivos electrónicos y puede manifestarse junto con una variedad de otros efectos, como impurezas en un canal conductor, ruido de generación y recombinación en un transistor debido a la corriente de base, entre otros”.
Al elegir en función de los factores de ruido, cabe señalar que las resistencias de menor valor presentan menos ruido que sus alternativas de mayor valor.
Los parásitos son los factores más difíciles de medir, ya que los fabricantes no incluyen esta información en sus productos. Como explica CircuitMakers, “la capacitancia parásita se distribuye entre los terminales, así como entre la superficie de la resistencia y otras estructuras del diseño (como planos de alimentación o de tierra). Cuando las resistencias se emplean con corrientes elevadas en circuitos de potencia, o a altas frecuencias como en circuitos de RF, los parásitos pueden tener un impacto”.
Estos factores deben considerarse al seleccionar la resistencia adecuada.