La ingeniería detrás de la carga inalámbrica

La carga inalámbrica ha revolucionado la forma en que alimentamos nuestros dispositivos. Para los estudiantes de ingeniería, comprender las complejidades técnicas detrás de esta tecnología resulta tan fascinante como esencial. Este blog explorará en detalle los principios, componentes y estándares de la carga inalámbrica.

Principios fundamentales

En el núcleo de la carga inalámbrica se encuentra el concepto de inducción electromagnética y acoplamiento inductivo resonante. Estos principios permiten la transferencia de energía sin contacto eléctrico directo.

¿Qué es la inducción electromagnética?

La inducción electromagnética es el proceso mediante el cual un campo magnético variable dentro de una bobina de alambre induce una fuerza electromotriz (FEM) en los extremos de la bobina. 

Cuando la bobina transmisora en la base de carga se energiza con corriente alterna (CA), genera un campo magnético que varía con el tiempo. Este campo magnético está confinado a un área específica alrededor de la bobina, influenciado por factores como la geometría de la bobina y la frecuencia de la corriente. Cuando una bobina receptora dentro de un dispositivo se coloca dentro de este campo magnético, el flujo magnético variable induce una tensión de CA en la bobina receptora. Esta tensión inducida puede hacer circular una corriente a través de una carga conectada a la bobina receptora, transfiriendo así energía de forma inalámbrica de manera eficaz. Este principio, descubierto por Michael Faraday, constituye la base de la tecnología de carga inalámbrica.

Figure 1: Diagram of Electromagnetic Induction with Transmitter and Receiver CoilsFigura 1: Diagrama de la inducción electromagnética con bobinas transmisora y receptora

Acoplamiento inductivo resonante

El acoplamiento inductivo resonante es la transmisión inalámbrica de energía eléctrica de campo cercano entre dos bobinas, acopladas mediante un campo magnético. Ambas bobinas deben estar sintonizadas para resonar a la misma frecuencia. La energía se transfiere a través de campos magnéticos entre dos circuitos sintonizados de forma resonante: uno en el transmisor y otro en el receptor, tal como se ilustra en la Figura 2 a continuación. Cada circuito resonante consta de una bobina conectada a un condensador. Para lograr un mayor acoplamiento y la máxima transferencia de energía, las dos bobinas deben sintonizarse a la misma frecuencia de resonancia. También necesitamos un factor de calidad (Q) alto en las bobinas, así como un factor de acoplamiento considerablemente alto.

Figure 2: Resonant Inductive CouplingFigura 2: Acoplamiento inductivo resonante

Si te preguntas en qué se diferencia esto del concepto de inducción electromagnética que acabamos de analizar, aquí tienes algunas diferencias clave

La resonancia eléctrica se produce en un circuito eléctrico a una frecuencia de resonancia particular, en la que las partes imaginarias de las impedancias o admitancias de los elementos del circuito son iguales en magnitud pero opuestas en fase, anulándose eficazmente entre sí. Esto hace que el circuito presente una impedancia puramente resistiva en la resonancia, algo que se observa con frecuencia en circuitos LC y RLC.

Si consideramos la resonancia en un circuito que involucra condensadores e inductores, esta se produce principalmente porque el campo magnético que colapsa en el inductor genera una corriente eléctrica en sus devanados, la cual carga el condensador. Luego, el condensador en descarga proporciona una corriente eléctrica que reconstruye el campo magnético en el inductor. Este proceso se repite continuamente, creando una frecuencia de resonancia a medida que la energía oscila entre el inductor y el condensador. 

El ajuste de resonancia se logra diseñando las bobinas con valores específicos de inductancia (L) y capacitancia (C) para resonar a una frecuencia particular, dada por la fórmula:

Cuando las bobinas están en resonancia, la transferencia de energía entre ellas se maximiza.

El factor de calidad (Q) de una bobina mide qué tan bueno es el inductor para almacenar energía. Depende principalmente de la forma y el tamaño de la bobina, así como de los materiales utilizados. Es un parámetro importante a tener en cuenta, ya que toda bobina posee una pequeña resistencia además de su inductancia. Cuanto menor sea el valor de esta resistencia (R), mayor será el factor Q de la bobina. Los valores del factor Q suelen oscilar entre 10 y 100. Un factor Q inferior a diez generalmente carece de utilidad. 

El factor de calidad (Q) a la frecuencia de operación (ω) se define como:

La eficiencia de la transferencia de energía está fuertemente influenciada por el factor de acoplamiento magnético (k), que representa la eficiencia con la que el campo magnético del transmisor se acopla con el receptor. Este factor depende de la alineación, la distancia y la orientación de las bobinas. Un factor de acoplamiento más alto indica una mejor transferencia de energía.

El factor de acoplamiento (k) es un valor adimensional que define la interacción entre las bobinas primaria y secundaria de cualquier sistema de transferencia de energía inalámbrica. Debe estar comprendido entre cero y uno, siendo uno el valor que indica un acoplamiento perfecto, es decir, que todo el flujo generado penetra en la bobina receptora. Los factores de acoplamiento habituales oscilan entre 0,32 y 0,65. Un factor de acoplamiento negativo indica la captura de flujo magnético desde atrás, lo que provoca una inducción de tensión en fase opuesta. El factor de acoplamiento viene dado por: 

Proceso detallado de carga inalámbrica

El proceso de carga inalámbrica implica varios pasos críticos, cada uno con componentes y mecanismos importantes.

Figura 3: Diagrama de bloques del sistema de carga inalámbrica

La Figura 3 ilustra el proceso de carga inalámbrica de la batería de un teléfono móvil, desde la entrada en el cargador hasta la salida en el teléfono móvil. Este proceso implica una sección transmisora de energía inalámbrica y una sección receptora de energía inalámbrica.

Sección transmisora

La sección transmisora incluye los siguientes componentes:

  1. Fuente de alimentación: proporciona la tensión de CC necesaria.
  2. Circuito transmisor: convierte la tensión de CC en una tensión de CA de alta frecuencia.
  3. Bobina transmisora: convierte la tensión de CA de alta frecuencia en un campo magnético alterno.

Sección receptora 

La sección receptora consta de:

  1. Bobina receptora: capta el campo magnético alterno y lo vuelve a convertir en tensión de CA mediante inducción.
  2. Circuito rectificador del receptor: convierte la tensión de CA inducida en tensión de CC.
  3. CI regulador de tensión: garantiza que la tensión de CC sea adecuada para cargar la batería del teléfono móvil.
  4. Batería del teléfono móvil: el destinatario final de la energía de CC convertida y regulada.

Proceso de transmisión de energía

El cargador inalámbrico de baterías de teléfonos móviles funciona mediante acoplamiento inductivo, que implica varios pasos. En primer lugar, la bobina transmisora genera una señal de CA de alta frecuencia que crea un campo magnético alterno. Este campo magnético alterno es fundamental para la transferencia de energía, ya que se irradia alrededor de la bobina transmisora. La bobina receptora, al situarse dentro del alcance de este campo magnético, capta la energía e induce una tensión de CA en sus devanados mediante inducción electromagnética. Esta tensión de CA inducida se rectifica posteriormente a CC mediante el circuito rectificador del receptor para garantizar la compatibilidad con los componentes electrónicos del teléfono móvil. A continuación, el regulador de tensión ajusta esta tensión de CC a un nivel adecuado para la batería del teléfono móvil, evitando la sobrecarga y garantizando un flujo constante de energía. 

Finalmente, la tensión de CC ajustada carga la batería del teléfono móvil, proporcionando un proceso de transferencia de energía fluido y eficiente que alimenta el dispositivo sin necesidad de conectores físicos. Este proceso no solo mejora la experiencia del usuario al ofrecer comodidad, sino que también reduce el desgaste de los puertos de carga, contribuyendo a la longevidad de los dispositivos móviles. 

Si aún necesitas ayuda para entender el proceso, te recomendamos que consultes lo que nuestros amigos de CircuitBread tienen que decir sobre la carga inalámbrica en su blog: ¿Cómo funciona la transmisión de energía inalámbrica?. Y no solo eso: en su sitio web encontrarás otros tutoriales que abordan los componentes involucrados en el proceso de carga inalámbrica. 

Estándares de carga inalámbrica

Existen múltiples estándares que rigen la tecnología de carga inalámbrica para garantizar la seguridad y la compatibilidad. Los estándares más populares son los siguientes:

Qi (pronunciado "chee")

Desarrollado por el Wireless Power Consortium (WPC), Qi es el estándar de carga inalámbrica más ampliamente adoptado. Admite aplicaciones de carga tanto de baja potencia (hasta 30 vatios) como de alta potencia (hasta 1 kilovatio). Qi garantiza la interoperabilidad entre diferentes dispositivos y cargadores, lo que lo convierte en una opción popular para teléfonos inteligentes y otros dispositivos electrónicos pequeños.

AirFuel Alliance

AirFuel Alliance, formada por la fusión de la Alliance for Wireless Power (A4WP) y la Power Matters Alliance (PMA), promueve dos tecnologías de carga inalámbrica: la carga inductiva resonante y la carga por radiofrecuencia (RF). La tecnología resonante de AirFuel permite una mayor libertad espacial y la carga simultánea de múltiples dispositivos, mientras que la carga por RF admite la carga a distancias mayores.

Consideraciones de eficiencia

Los sistemas de carga inalámbrica deben diseñarse para minimizar la pérdida de energía y maximizar la eficiencia. Entre los factores clave que influyen en la eficiencia se incluyen el diseño de las bobinas, la alineación, la frecuencia y la gestión del calor. Optimizar la forma, el tamaño y los materiales de las bobinas puede mejorar significativamente la eficiencia. 

Una alineación adecuada de las bobinas transmisora y receptora garantiza un acoplamiento y una transferencia de energía óptimos. La frecuencia de operación afecta tanto a la eficiencia como al alcance de la carga inalámbrica: las frecuencias más altas suelen ofrecer mejor eficiencia, pero pueden requerir una alineación más precisa. Además, los sistemas de carga inalámbrica eficientes deben gestionar la generación de calor para evitar pérdidas de energía y garantizar un funcionamiento seguro.

Aplicaciones de la carga inalámbrica

Ya sabemos que la carga inalámbrica es especialmente popular en el sector de la electrónica de consumo. Desde portátiles hasta dispositivos portátiles, la carga inalámbrica ofrece la comodidad de una transferencia de energía sin cables y reduce el desorden de cables, simplificando y haciendo más eficiente la gestión de los dispositivos. Pero esto no es todo. En el futuro, podremos ver varios otros usos interesantes de la carga inalámbrica.

Podemos aprovechar las ventajas que ofrece la carga inalámbrica utilizándola también en la carga de vehículos eléctricos. Imagina no tener que bajarte del coche para cargarlo: simplemente conduces sobre una gran base de carga situada al borde de una autopista y tu coche comienza a cargarse automáticamente. ¡No habrá ninguna necesidad de conectores físicos! Incluso en entornos médicos, la carga inalámbrica reduce los riesgos de infección y proporciona aislamiento de los dispositivos médicos al eliminar la necesidad de cables y conectores. Además, en entornos industriales, la transferencia de energía inalámbrica puede utilizarse para alimentar equipos y sensores en zonas de difícil acceso o peligrosas, garantizando un funcionamiento continuo y mejorando la seguridad al eliminar la necesidad de conexiones físicas.

A medida que sigamos innovando y perfeccionando la tecnología de carga inalámbrica, sus aplicaciones se expandirán, ofreciendo nuevas posibilidades y transformando la forma en que interactuamos con nuestros dispositivos electrónicos.

¿Le resultó útil este artículo? ¡Compártalo!

Únete al circuito y mantente conectado con OnlineComponents.com y mucho más.