¿Qué 2 tipos de daño puede causar la electricidad estática en componentes electrónicos?

La electricidad estática, también conocida como descarga electrostática (ESD), es una carga eléctrica en reposo que se acumula y busca un lugar por donde liberarse. La descarga puede causar dos tipos de daños: fallo catastrófico y fallo latente.

 

Romper o establecer contacto entre dos materiales puede crear una diferencia de potencial eléctrico capaz de provocar un evento de ESD. De manera similar, la inducción electrostática también puede generar electricidad estática en un material al acercarle un objeto eléctricamente cargado. Esto hace que las cargas eléctricas se redistribuyan en el material, dando como resultado que un lado tenga un exceso de cargas positivas (+) o negativas (−).

 

“La inducción electrostática, también conocida como "influencia electrostática" o simplemente "influencia" en Europa y América Latina, es una redistribución de la carga eléctrica en un objeto, causada por la influencia de cargas cercanas,” explica Wikipedia.

 

En pocas palabras, la electricidad estática es el desequilibrio de cargas. El componente principal afectado por estas cargas traicioneras son los semiconductores. La electricidad estática daña los componentes electrónicos sensibles, por lo que si se acerca a dispositivos electrónicos, se producirá una falla.

 

Un fallo catastrófico de un componente electrónico puede ser el tipo de daño por ESD menos costoso, ya que puede detectarse y repararse en una etapa temprana de fabricación. El daño latente causado por ESD es potencialmente más costoso, ya que se trata de un daño que no puede sentirse, verse ni detectarse mediante los procedimientos normales de inspección. Los defectos latentes pueden ser muy costosos, ya que el producto pasa todas las etapas de inspección y se completa y se envía. Los defectos latentes pueden afectar gravemente la reputación del producto de una empresa. Las fallas intermitentes después del envío de un producto pueden ser frustrantes, en particular cuando el cliente devuelve un producto informando un problema que la fábrica nuevamente no logra detectar. En consecuencia, el producto pasa la inspección y se devuelve al cliente con el problema sin resolver.

 

Es fundamental conocer los elementos más sensibles que se manejan en su fábrica. A medida que avanza la tecnología electrónica, los circuitos electrónicos se vuelven progresivamente más pequeños. A medida que se reduce el tamaño de los componentes, también se reduce el espaciado microscópico de los aislantes y circuitos dentro de ellos, lo que aumenta su sensibilidad a la ESD. La necesidad de una protección adecuada contra la ESD aumenta cada día.

 

¿Le resultó útil este artículo? ¡Compártalo!

Únete al circuito y mantente conectado con OnlineComponents.com y mucho más.