Los sensores aparecen como la tecnología principal en encuesta a ingenieros

La encuesta semestral a ingenieros, Mind of the Engineer, realizada por EE Times y EDN, encontró que los sensores fueron la tecnología que la mayoría de los 1.500 encuestados planeaba adoptar o había adoptado recientemente.

 

Electronic Products señaló: “cuando se les preguntó qué nuevas tecnologías ya habían adoptado y cuáles les interesaba adoptar en los próximos dos años, los sensores lideraron por un amplio margen. El procesamiento analógico/lineal y digital de señales le siguieron en la categoría de ya adoptadas, y la inteligencia artificial tomó la delantera como la tecnología de mayor interés para adoptar en los próximos dos años.”

 

 

La encuesta también preguntó a los ingenieros cómo distribuyen su tiempo en el trabajo: “en América, la mayoría de los ingenieros (43%) dedica su tiempo a crear nuevos productos, mientras que el 28% se centra en mejorar un producto existente. De manera similar, sus homólogos en EMEA (47%) y China (42%) dedican la mayor parte de su tiempo a diseñar nuevos productos.

 

Curiosamente, los diseñadores en China (15%) y en el resto de Asia (12%) dedican una cantidad significativa de tiempo a la ingeniería inversa de los productos de la competencia. Esto se compara con el 5% de los ingenieros en América y el 6% en EMEA”.

El informe también reveló que el 18% de los encuestados afirmó subcontratar su trabajo de diseño. ¿Por qué motivos ocurre esto? La razón principal —recursos de ingeniería local limitados (69%)—, los proyectos de entrega rápida (35%) y los proyectos complejos (37%) también fueron mencionados. El desarrollo de software, la certificación de pruebas y la necesidad de conjuntos de habilidades específicas fueron áreas donde se utilizó la subcontratación.

La encuesta también encontró que los microprocesadores/microcontroladores y los núcleos de IP formaban parte de la etapa conceptual del desarrollo de productos de un ingeniero, mientras que los componentes analógicos y de interconexión, los dispositivos pasivos y electromecánicos formaban parte de la etapa de diseño detallado.

 

Un seminario web sobre la encuesta se llevará a cabo el 20 de agosto a las 9 a. m. PST y puede inscribirse aquí.

 
¿Le resultó útil este artículo? ¡Compártalo!

Únete al circuito y mantente conectado con OnlineComponents.com y mucho más.