Cómo probar componentes electrónicos, parte 2

Probar sus componentes electrónicos en cuanto los recibe y antes de instalarlos en una de sus producciones es fundamental. Quiere comprobar si hacen lo que fueron diseñados para hacer, y lo que el fabricante afirma que pueden hacer. Aunque puede que no sepa exactamente cuál será la vida útil del componente, saber que funciona desde el principio y que cumple con todas las expectativas y necesidades le da confianza.

 

Una de las herramientas más utilizadas para probar componentes electrónicos son los multímetros - en la mayoría de los casos se prefiere usar un multímetro de selección manual en lugar de uno de selección automática. Por eso, antes de empezar, siempre debe descargar el componente para asegurarse de que no haya electricidad acumulada u otros factores que puedan influir en la prueba.

 

Las baterías se miden en voltios, mientras que los condensadores se miden en faradios; ambos se pueden probar con el multímetro. Para la batería, conecte el cable rojo al polo positivo y el cable negro al polo negativo; el voltaje que indique la batería determinará en qué escala de voltaje debe configurar el aparato. Use la escala de 20 voltios para medir, por ejemplo, una batería de 9 voltios - debería ver una lectura de entre 8,5 y 9,5 voltios si la batería tiene una carga aceptable. Felicidades, ha medido la resistencia de la batería.

 

 La capacitancia es lo que está midiendo en un condensador - se mide en faradios (unidades de capacitancia). Para medir, puede usar una escala de 20 faradios para un condensador con un valor nominal de 10 faradios - de nuevo, descargue el condensador y recuerde que una desviación del 20 por ciento es aceptable - por lo que un rango de 9 a 11 faradios sería válido para ese condensador de 10 faradios.

 

El multímetro también se puede usar para probar diodos - aísle el ánodo y el cátodo y conecte primero el cable rojo al ánodo y el cable negro al cátodo, midiendo el flujo de corriente. Luego invierta los cables y asegúrese de que no se registre nada - un diodo solo permite el flujo de corriente en una dirección.

 

Ahora puede seguir básicamente el mismo procedimiento para medir un LED, ya que es un diodo emisor de luz. Si obtiene una lectura cuando el ánodo está conectado al negro y el cátodo al rojo, el LED está defectuoso, ya que la luz solo debería aparecer cuando las conexiones están en sentido opuesto.


 

A continuación está el transistor. “Un transistor, también conocido como BJT (Transistor de Unión Bipolar), es un dispositivo semiconductor accionado por corriente que puede utilizarse para controlar el flujo de corriente eléctrica, en el que una pequeña cantidad de corriente en el terminal de Base controla una corriente mayor entre el Colector y el Emisor (en el caso de un tipo NPN). Pueden utilizarse para amplificar una señal débil, como oscilador o como interruptor,” explica un Foro Técnico. 

 

Los dos tipos de transistores son NPN (negativo-positivo-negativo) y PNP (positivo-negativo-positivo). Cuando conecta el cable rojo del multímetro al terminal central y el cable negro a los dos terminales exteriores, si hay lectura se trata de un transistor NPN; si no hay lectura, sería un transistor PNP.

Los fusibles también se pueden probar con un multímetro. Conecte los cables a los terminales y en realidad obtendrá una lectura y un pitido si el fusible funciona. El silencio, en este caso, significa que el fusible está fundido.

 

También puede ver estos videos para conocer los métodos de prueba utilizados para otros componentes.

  1. Interruptores

  2. Disipadores de calor

  3. Carcasas

  4. Codificadores

 

Añadiremos más contenido aquí a medida que desarrollemos los videos - así que guarde esta página en favoritos y vuelva de vez en cuando para ver lo que hemos añadido.

 
¿Le resultó útil este artículo? ¡Compártalo!

Únete al circuito y mantente conectado con OnlineComponents.com y mucho más.