Cómo identificar componentes electrónicos

Identificar componentes electrónicos puede resultar complicado para cualquiera que sea nuevo en la industria de la electrónica. La mayoría de los libros y artículos sugieren comenzar con los principales componentes básicos, aprender sobre ellos y luego pasar a la extensa lista de componentes electrónicos básicos.

 

Si conoce el nombre del componente o el SKU de un tipo específico de componente, puede consultar su hoja de datos y aprender a identificarlo de esa manera. La hoja de datos contiene toda la información básica y avanzada sobre la pieza específica.

 

Comenzando con los seis componentes básicos más mencionados:

  1. Circuitos integrados

  2. Transistores

  3. Inductores

  4. LED

  5. Resistencias

  6. Condensadores


 

Un circuito integrado es “simplemente un circuito electrónico que se ha reducido para caber dentro de un chip”, o al menos eso señala Build Electronic Circuits. Estas finas placas rectangulares suelen estar hechas de plástico o película de poliéster. 

 

Los transistores funcionan como un interruptor o como un amplificador - toman una pequeña corriente y la convierten en una más grande. Están hechos de silicio y pueden ser positivos o negativos (tipo p o tipo n) según los elementos que se hayan combinado con la arena para fabricar el silicio. “Los diagramas de transistores son círculos con tres terminales. Dentro del círculo, un punto va directamente a una barra, mientras que los demás terminales se ramifican en diagonal desde la barra, y uno de ellos contiene una flecha”, al buscarlos en un diagrama.

 

Los inductores, por otro lado, pueden ser difíciles de identificar. Su información puede determinarse observando el color y el texto utilizados. Son cables enrollados, lo que hace que encontrarlos sea sencillo, pero medirlos se vuelve complicado.

 

Los LED (diodos emisores de luz) son luces, por lo que suelen ser fáciles de identificar. Si funcionan, se iluminan cuando el componente se enciende.

 

Las resistencias se utilizan para restringir la corriente y la tensión en un circuito. Sus pequeños cilindros horizontales son fáciles de identificar y sus franjas de colores indican su resistencia y tolerancia.

 

Los condensadores tienen gran parte de su información impresa en ellos - los dos primeros dígitos indican el valor del condensador y el tercer dígito indica la cantidad de ceros que se deben añadir. Almacenan cargas eléctricas (medidas en faradios) y son esenciales para cualquier circuito electrónico.




 

¿Le resultó útil este artículo? ¡Compártalo!

Únete al circuito y mantente conectado con OnlineComponents.com y mucho más.