Cómo limpiar componentes electrónicos

Limpiar sus componentes electrónicos puede ser una tarea complicada; hay que tener cuidado al elegir qué líquidos y métodos se pueden o no se deben usar. Algunos métodos solo deben utilizarse en situaciones específicas. Para saber más, siga leyendo.

 

Agua

El agua puede ser útil para ciertos tipos de componentes - la mayoría de los componentes VLSI se pueden sumergir en agua de forma segura, pero los componentes con chipsets y la mayoría de los componentes mecánicos deben evitar el uso de agua. El agua puede filtrarse debajo de partes del chipset, y cierta cantidad no se seca de inmediato o puede limpiarse dejando un residuo que provoca corrosión, lo cual puede causar un cambio en la resistencia o un cortocircuito.

 

Debe usarse agua desionizada o destilada - el agua del grifo puede contener elementos que favorecen la aparición de más problemas.

 

Alcohol 

¡No, no debe “compartir bebidas” con sus componentes! El alcohol isopropílico es la opción preferida. Se evapora rápidamente y puede disolver algunos elementos que el agua no puede. Dado que también contiene agua, se debe tener precaución. 

 

Aunque algunas placas de circuito (PCB) se pueden enjuagar con alcohol, el método recomendado es usar un hisopo de algodón (exprimiendo el exceso - el hisopo no debe gotear el líquido). Así que hay que “aplicarlo y luego quitarlo con un trozo de tela (cubrir la PCB con la tela y usar un cepillo para presionar la tela en los puntos menos accesibles)”, como sugiere Stack Exchange.

 

Acetona

La acetona no es una solución muy recomendada para limpiar componentes. Puede disolver el poliestireno y otros materiales utilizados en las PCB y en piezas que se calientan.

 

Aire comprimido

El polvo y la suciedad generalmente se pueden tratar con aire comprimido, mientras que la suciedad leve o la corrosión se pueden tratar con una limpieza localizada. La corrosión importante, sin embargo, debe tratarse con bicarbonato de sodio.

 

Puede que sea necesario quitar las tapas para llegar a algunas zonas, y en general conviene mantener la boquilla a unos centímetros de las piezas, aunque puede acercarse más al limpiar cosas como ventiladores de extracción o placas PCB. Asegúrese de mantener el bote en posición vertical mientras rocía, y hágalo en ráfagas cortas y controladas.

 

Estas pocas formas de limpiar componentes electrónicos funcionan si se utilizan de la manera correcta, con el método adecuado para cada pieza específica.







 

¿Le resultó útil este artículo? ¡Compártalo!

Únete al circuito y mantente conectado con OnlineComponents.com y mucho más.