Consejos esenciales de mantenimiento y almacenamiento para componentes pasivos

Los componentes electrónicos pasivos quizá no sean tan emocionantes ni generen tantos titulares como los microcontroladores, los módulos inalámbricos o la microelectrónica, pero son fundamentales para todo sistema electrónico fiable. Las resistencias, los condensadores, los inductores y los componentes de ferrita determinan la integridad de la señal, la estabilidad de la alimentación, el rendimiento de filtrado y la fiabilidad del producto a largo plazo, afectando la fiabilidad de productos que van desde la electrónica de consumo hasta dispositivos médicos o aeroespaciales de alta fiabilidad. Desde la perspectiva de OnlineComponents.com, un distribuidor de componentes electrónicos IP&E, muchos fallos en campo y retrasos de producción no se deben a decisiones de diseño deficientes, sino al almacenamiento, manejo o mantenimiento inadecuado de los componentes pasivos antes incluso de que lleguen al PCB.  

Comprender cómo almacenar y mantener correctamente los componentes pasivos ayuda a los ingenieros, compradores y fabricantes a proteger el rendimiento de sus productos, prolongar la vida útil de almacenamiento de los componentes y evitar costosos retrabajos y gestiones de garantía. Ya sea que los componentes se encuentren en un almacén, en la planta de producción o en inventario a largo plazo para futuras fabricaciones, las consideraciones ambientales y de manejo importan más de lo que la mayoría de las personas imagina.

 

Por qué el almacenamiento y el manejo son importantes para los componentes pasivos

Los componentes pasivos suelen considerarse intrínsecamente robustos. No tienen piezas móviles ni firmware integrado que pueda corromperse. Aunque son más simples y, por lo general, más robustos que otros componentes, siguen dependiendo de materiales cuidadosamente controlados, estructuras dieléctricas, propiedades magnéticas o terminaciones chapadas que pueden degradarse con el tiempo si se exponen a la humedad, el calor, contaminantes o esfuerzos mecánicos. Los condensadores pueden absorber humedad en sus capas dieléctricas, los inductores pueden sufrir oxidación o corrosión en los terminales expuestos, y los valores de las resistencias pueden variar si se almacenan fuera de las condiciones ambientales recomendadas. Aunque estos problemas pueden no ser inmediatamente visibles, pueden provocar variaciones en sus valores nominales, problemas de soldabilidad o fallos prematuros una vez ensamblado el componente.

Para los distribuidores y fabricantes, un almacenamiento adecuado no consiste únicamente en proteger el valor del inventario. Se trata de preservar el rendimiento eléctrico y garantizar que los componentes cumplan con las especificaciones de su hoja de datos cuando finalmente se utilicen. Afortunadamente, existen métodos claros para conservar correctamente los componentes pasivos, tanto consejos específicos proporcionados por los fabricantes como directrices generales aplicables.

 

Control de temperatura y humedad

Como ya se ha mencionado varias veces, no debería sorprender que uno de los factores más críticos en el almacenamiento de componentes pasivos sea el control ambiental. El calor excesivo acelera el envejecimiento de los materiales, mientras que la alta humedad aumenta el riesgo de absorción de humedad y corrosión. La mayoría de los componentes pasivos están especificados para almacenarse en entornos controlados, generalmente a temperatura ambiente con una humedad relativa moderada. La humedad resulta especialmente problemática para los condensadores cerámicos multicapa y otros componentes basados en dieléctricos. Aunque pueden ser menos sensibles a la humedad que muchos circuitos integrados, la exposición prolongada a entornos húmedos puede seguir comprometiendo el rendimiento o la soldabilidad. Mantener los componentes en áreas de almacenamiento con clima controlado reduce significativamente estos riesgos.  

Para el almacenamiento a largo plazo, un embalaje sellado con desecantes e indicadores de humedad puede proporcionar una capa adicional de protección. Por este motivo, los distribuidores suelen enviar los componentes pasivos en embalajes aprobados por el fabricante, y mantener dicho embalaje hasta el momento de su uso es una buena práctica.

Sin embargo, incluso cuando las características eléctricas se mantienen estables, unas condiciones de almacenamiento deficientes pueden afectar a la soldabilidad. La oxidación de terminales es habitual, particularmente en componentes con acabados de estaño, plata o níquel. Con el tiempo, la exposición al aire y a los contaminantes puede crear capas superficiales que interfieren con una correcta humectación de la soldadura.

Desde el punto de vista de la fabricación, los problemas de soldabilidad suelen aparecer de forma repentina durante el ensamblaje, provocando retrasos de producción y esfuerzos de resolución de problemas que podrían haberse evitado. Es poco probable que existan lotes enteros en los que cada producto presente un problema de soldadura, pero puede producirse un aumento repentino o un crecimiento gradual en el número de fallos de soldadura detectados por el control de calidad. Almacenar los componentes en embalajes sellados y anti-oxidación, además de minimizar el manejo innecesario, ayuda a preservar superficies limpias y soldables.  

Al igual que en muchas industrias, la rotación de existencias mediante prácticas de inventario de primero en entrar, primero en salir (FIFO) también desempeña un papel importante. No todos los componentes pasivos envejecen de la misma manera. Los condensadores electrolíticos de aluminio, por ejemplo, son particularmente sensibles al almacenamiento a largo plazo porque su electrolito puede degradarse con el tiempo. Aunque las formulaciones modernas han mejorado significativamente, un almacenamiento prolongado sin aplicación de tensión puede seguir afectando al rendimiento. Incluso en condiciones de almacenamiento ideales, los acabados y materiales pueden envejecer. Utilizar primero los componentes más antiguos ayuda a garantizar que las piezas se ensamblen mientras aún se encuentran dentro de su vida útil de almacenamiento recomendada.

 

Prácticas de manejo en la planta de producción

Una vez que los componentes pasivos salen del almacenamiento y entran en el entorno de producción, el manejo se vuelve tan importante como las condiciones de almacenamiento. La descarga electrostática (ESD) puede no ser tan catastrófica para los componentes pasivos como lo es para los semiconductores sensibles, pero la ESD todavía puede dañar ciertos componentes, particularmente resistencias de alto valor, componentes de película fina y dispositivos de precisión.

El estrés mecánico es otro riesgo que suele pasarse por alto. Los condensadores cerámicos multicapa son especialmente vulnerables al agrietamiento debido a las fuerzas de flexión provocadas por una despanelización inadecuada o una presión excesiva durante la colocación. Aunque esto suele considerarse un problema de ensamblaje, un manejo inadecuado antes de la colocación puede, en ocasiones, introducir microfisuras que solo se manifiestan más tarde como fallos intermitentes, que se agravan durante la colocación.

El uso de bandejas, carretes y herramientas de manejo adecuadas ayuda a minimizar los daños mecánicos. Evitar el reembalaje excesivo y mantener los componentes en su formato original hasta su uso reduce la posibilidad de esfuerzo accidental o contaminación.

 

El papel del distribuidor en la integridad de los componentes

Un distribuidor de componentes electrónicos IP&E experimentado como OnlineComponents.com hace mucho más que simplemente trasladar piezas de un punto A a un punto B. El almacenamiento adecuado, los entornos controlados y el cumplimiento de las directrices de almacenamiento del fabricante son partes esenciales para mantener la integridad de los componentes a lo largo de toda la cadena de suministro. Los distribuidores también ayudan a los clientes a gestionar las consideraciones del ciclo de vida de los componentes, las opciones de piezas alternativas y las recomendaciones de almacenamiento para tipos específicos de componentes. Cuando surgen escaseces o plazos de entrega prolongados, o cuando las piezas llegan al final de su vida útil (EOL), comprender durante cuánto tiempo pueden almacenarse de forma segura las piezas resulta aún más importante.

Al trabajar con un distribuidor que prioriza un manejo de calidad y un abastecimiento transparente, los ingenieros y compradores adquieren la confianza de que los componentes que llegan a sus instalaciones funcionarán como se espera, tanto eléctrica como mecánicamente. Desde nuestra perspectiva, educar a los clientes sobre estos riesgos forma parte de aportar valor más allá de la disponibilidad de las piezas. Los sistemas fiables comienzan mucho antes de que empiece el ensamblaje.

 

Construyendo fiabilidad en la cadena de suministro

Los componentes pasivos pueden ser sencillos en concepto, pero su fiabilidad depende de una atención cuidadosa al almacenamiento, el manejo y el mantenimiento. Controlar la temperatura y la humedad, proteger las terminaciones, minimizar el esfuerzo mecánico y comprender las limitaciones de la vida útil contribuyen a un mejor rendimiento y a menos sorpresas durante la fabricación y el funcionamiento.

Al tratar los componentes pasivos con el mismo nivel de cuidado que los dispositivos activos, los ingenieros y fabricantes pueden mejorar el rendimiento, reducir el retrabajo y prolongar la vida útil del producto. Trabajar con un distribuidor de componentes electrónicos experto garantiza que se sigan las mejores prácticas a lo largo de toda la cadena de suministro, ayudando a que cada diseño funcione según lo previsto, desde el prototipo hasta la producción.

Para las organizaciones centradas en la fiabilidad a largo plazo, el almacenamiento adecuado de los componentes pasivos no es una idea de último momento. Es una parte fundamental del diseño y la fabricación electrónica de calidad. Y es una parte fundamental del proceso y la cultura de OnlineComponents.com, que garantiza que cada componente que sale de los fabricantes de componentes y llega a los fabricantes de productos funcione según lo esperado. 

¿Le resultó útil este artículo? ¡Compártalo!

Únete al circuito y mantente conectado con OnlineComponents.com y mucho más.