Encuesta de ECIA muestra que las empresas están regresando

Una encuesta reciente de la Asociación de la Industria de Componentes Electrónicos (ECIA) reveló los fabricantes y distribuidores han mostrado una modesta mejora general y resultados en proceso de estabilización. Las cifras del primer semestre de 2020 “fueron mucho más sólidas de lo que originalmente se temía, y las esperanzas para el segundo semestre se mantienen,” señaló EPSNews.

 

Dado que el índice manufacturero de US aumentó un 9,5 %, «el PMI del Institute for Supply Management pasó del 31,8 % de mayo al 52,6 %. Toda cifra superior a 50 indica una expansión de la industria».

 

Si bien la fabricación de componentes y la demanda de estos ha comenzado a aumentar, la encuesta sí señaló que existía preocupación por la adquisición de materias primas y problemas con la entrega.

 

 

Aunque algunas áreas de la industria siguen presentando dificultades, la Electrónica Médica, Computadoras y Procesamiento de Datos, y la Infraestructura de Telecomunicaciones han registrado una demanda constante durante toda la pandemia. La ECIA señaló que la electrónica de Defensa y Aeroespacial no sufrió ningún impacto por la pandemia; mientras que la Electrónica de Consumo se vio muy afectada y no se espera que cambie en el futuro cercano. Los problemas de desempleo y las dificultades de ingresos generales provocados por la pandemia han frenado las compras de los consumidores.

 

Como muestra el diagrama anterior, la confianza en la cartera de pedidos de componentes electromecánicos ha aumentado sustancialmente, seguida de cerca por los componentes pasivos; mientras que los semiconductores mostraron un descenso significativo. Las preocupaciones sobre el impacto de las órdenes de cuarentena en la capacidad de la fuerza laboral para regresar al trabajo también han disminuido, y casi la mitad lo describe como moderado. Ninguno de los encuestados calificó el impacto como severo, y unos pocos indicaron que no tuvieron ningún impacto en la fuerza laboral ni en las operaciones. 

 

 
¿Le resultó útil este artículo? ¡Compártalo!

Únete al circuito y mantente conectado con OnlineComponents.com y mucho más.