Adquisición de empresa de chips mientras aumenta la demanda de chips analógicos

La semana pasada, Analog adquirió Maxim mientras la demanda de chips analógicos aumenta en medio de la pandemia. Los chips analógicos y otros semiconductores se están utilizando en ventiladores pulmonares y en diversos dispositivos para el trabajo desde casa.

 

Las dos empresas fabrican productos complementarios, aunque ambas ofrecen chips analógicos de gestión de energía. Maxim es fuerte en chips para automoción y centros de datos, mientras que Analog tiene fortalezas en los sectores industrial, sanitario y de comunicaciones, señalaron las empresas en un comunicado, calificando esta combinación como “altamente complementaria”. Añadieron que, en lo referente a la gestión de energía, Maxim cuenta con un conjunto de productos orientado a aplicaciones que complementa el conjunto de productos de mercado amplio de Analog,” informó Fierce Electronics.

 

Como explica Wikipedia, “un circuito integrado lineal, o chip analógico , es un conjunto de circuitos electrónicos analógicos en miniatura formados en una sola pieza de material semiconductor”.

 

Según un analista financiero de Goldman Sachs, la adquisición refleja que la industria de los chips analógicos está “al rojo vivo”. Los teléfonos inteligentes, las computadoras portátiles y los dispositivos de red utilizan chips analógicos y están experimentando un aumento de la demanda a medida que las personas trabajan desde casa. También se utilizan en dispositivos médicos, cuya demanda ha aumentado para satisfacer las necesidades de los tratamientos e investigaciones actuales relacionados con la pandemia.

 

Microchip Technology también ha visto un aumento en la demanda de sus clientes por estos componentes. Microchip informó a principios de junio que las ventas y los pedidos habían aumentado a medida que las plantas de producción asiáticas reabrían y los fabricantes estadounidenses comenzaban a regresar al trabajo.

 

“Microchip enfrentó el desafío de sopesar una cartera de pedidos muy sólida frente a las continuas interrupciones de producción en sus clientes, además de la posibilidad de que parte de esa cartera fuera en realidad el resultado de pedidos excesivos. Hasta ahora, la cantidad de aplazamientos y cancelaciones ha sido menor de lo temido, lo que ha resultado en un desempeño mejor de lo previsto,” dijo el analista de Raymond James Chris Caso a Barron's.

 

Aún está por medirse el impacto que el reciente cambio en el trato preferencial otorgado a Hong Kong tendrá en la industria de los chips. Los chips analógicos se utilizan como “traductores” para salvar las brechas entre el mundo digital y el mundo real, convirtiendo formas de onda en datos digitales y luego reensamblando los datos nuevamente en formas de onda para que puedan verse u oírse.

 

Los chips digitales, en particular los chips de memoria, han experimentado recientemente una caída en los precios. Esto no ha ocurrido, hasta el momento, en el mercado de chips analógicos.

 

El mes pasado, las acciones de Microchip subieron un 12%. Entre otras acciones del sector de chips, Maxim Integrated Products (MXIM) subió un 3,5%, Analog Devices (ADI) subió un 3,9%, Texas Instruments subió un 3,8%, Broadcom (AVGO) subió un 3,5%, y Xilinx (XLNX) subió un 2,2%.

 

Desde 2017, los chips analógicos han sido considerados uno de los segmentos de chips de más rápido crecimiento, informó EE Times.

 
¿Le resultó útil este artículo? ¡Compártalo!

Únete al circuito y mantente conectado con OnlineComponents.com y mucho más.