¿Puedo llevar componentes electrónicos en un avión?
Saber qué componentes electrónicos puedes llevar en un avión y si deben ir en el equipaje de mano o en el facturado puede ser complicado, ya que depende del país y del aeropuerto de origen y destino, así que es buena idea consultarlo con tu aerolínea antes de viajar.
Algunos dispositivos básicos, como secadores de pelo, planchas de pelo, planchas de viaje y afeitadoras eléctricas, se pueden llevar en el equipaje de mano o facturado. No todo se puede meter en el equipaje facturado, especialmente cualquier dispositivo con batería de iones de litio, ya que ha habido casos en los que han explotado.
Una buena forma de evitar que los agentes de la TSA piensen que llevas algún tipo de dispositivo peligroso es separar todos los componentes en cajas específicas. Mantener cosas como LEDS o alambre de soldadura por separado hará que el personal de seguridad sepa que llevas piezas y no algún dispositivo sospechoso.
“La Administración de Seguridad del Transporte (TSA) recomienda, con razón, mantener tus dispositivos electrónicos personales en el equipaje de mano. Esto no solo te da acceso rápido, sino que también hace que sea mucho más difícil que te los roben. Si tienes que poner dispositivos electrónicos en tu equipaje facturado, protege tu maleta con un candado compatible con la TSA, que permite a los agentes de la TSA abrir tu maleta para inspeccionarla si es necesario, pero impide el acceso a otras personas. Si usas un candado no aprobado por la TSA, los agentes pueden cortarlo durante el proceso de inspección, dejando tu maleta vulnerable a posibles ladrones”, señala el sitio web de la TSA, que ofrece aquí una lista más detallada.
Si tienes objetos personales que no quieres que se muestren públicamente, la TSA cuenta con una tarjeta de notificación que puedes imprimir y mostrar al agente de seguridad. Dispositivos como marcapasos, neuroestimuladores y bombas de insulina que llevas puestos deben comunicarse al personal de la TSA, y es posible que te sometan a un control con un escáner de ondas milimétricas o un cacheo en lugar de pasar por el detector de metales.
Informarse de antemano es fundamental para asegurarte de actuar correctamente según tu destino y aerolínea específicos. Prepárate y el proceso será mucho más sencillo.