电气工程继续教育选项
工程学科中一个恒久不变的真理是:产品或系统的设计永远没有真正完成的一天。尽管工程强调精确性,但在追求工程完美的过程中,总有改进、升级和提升的空间。在电气工程领域,这种情况尤为明显,因为新技术的发展速度既是一个挥之不去的现实,也是一个令人兴奋的机遇。
对持续改进的追求,是驱动电气工程师寻求继续教育的部分原因之一。另一个原因是,根据你所在州的规定,你可能确实需要通过额外的学习和考试来获得专业工程师(PE)执照。关于 PE 执照及其获取要求的信息,你可以在我们网站的以下文章中找到: www.onlinecomponents.com/en/blogpost/a-professional-engineering-license-should-you-get-one-558/
无论是出于你个人想要学到更多知识的愿望,还是需要向他人或雇主证明你确实掌握了更多技能,你都可能想要了解一下继续接受电气工程教育的各种途径。请记住,这里的关键词是“持续”,也就是终身学习。
该走哪条路
在这个教育过程中,我们大概应该介绍几条你可能想要走的路。首先,如果你没有工程学位,只是想更多地了解电子学的世界,那么你可以在网上找到大量相关内容,尤其是来自我们在 Circuit Bread 的朋友们提供的内容。他们有大量的文章、设计指南、问答以及其他资源,可以帮助你学到更多知识。你可以通过以下网址访问这些内容: www.circuitbread.com。
其他一些提供相关内容的网站包括 Sparkfun、Electrical 4U 和 uDemy。不过要记住,这些资源不一定会为你提供结业证书或其他资质证明。但它们确实能提供良好的基础知识,让你可以在没有作业或截止日期压力的情况下,随性地积累你想要的技术知识。
超越基础知识
但是,如果你已经拥有基础的电气工程学位,并希望保持知识更新、朝着获得 PE 执照的方向努力,那么也有很多不错的选择。电气电子工程师学会(IEEE)在其 IEEE 学习网络和 IEEE 电子学习图书馆中提供了大量的继续教育课程和用户指南。如果你是 IEEE 会员,还可以在这些资料上享受折扣。完成这些课程后,IEEE 还会提供继续教育学分(CEU)和职业发展学时(PDH),你可以将其用于 PE 执照申请。
CEU 这一术语被广泛应用于许多行业,而 PDH 则更专门用于工程和技术领域。1 个 CEU 相当于十小时的相关培训;1 个 PDH 相当于一小时的相关培训。获得 CEU 和 PDH 对于取得和更新 PE 执照都是必要的,而你所需的学分数量取决于你所在州的具体要求。
此外,还可以从以下来源获得在线技术课程:PDH Direct.com、Redvector.com、Suncam.com、360Training.com 和 Coursera.org。这些资源以及其他一些资源,通常也能为你提供获得 CEU 和 PDH 的途径。
继续教育要求因地而异
请记住,虽然全国范围内存在一些通用要求,但各州会自行制定维持 PE 执照所需的继续教育要求,包括每年需要获得的 CEU 和 PDH 数量。明智的做法是查阅你所在州工程执照更新委员会的网站,了解相关要求、合适的课程以及经批准的课程提供商。
另外要记住,你所选择的继续教育课程通常必须与你的学位相关,或者具有技术性质,才能拓展你的工程知识和技能。同样,具体要求可能因州而异。
电气工程师继续教育学分的其他来源还包括许多学院和大学,尤其是那些设有成熟工程系的院校。一些显而易见的学校包括麻省理工学院(MIT)、斯坦福大学、卡内基梅隆大学、普渡大学和康奈尔大学,但美国国内外还有许多其他院校也提供继续技术教育的项目或课程。请查阅你所选工程院校的网站,了解其课程设置、先修要求、费用及其他详情。
CEU/PDH 学分的其他来源
CEU 和 PDH 学分也可以通过传统课程学习之外的其他来源和活动获得。这些可能由工程学会、经批准的内容提供商或技术协会提供。其他一些来源和活动包括:
- 参加相关的工程会议
- 在工程会议或大会上主持技术研讨会
- 完成工程研讨会课程
- 在相关工程学会中担任职务
- 积极参与相关工程学会的活动
- 在行业期刊上撰写与相关主题有关的技术论文或文章
- 出版与你所从事的工程领域相关的书籍
- 获得美国专利
我们需要在此指出,跟踪记录你通过继续教育活动所获得的 CEU 或 PDH,以及了解并满足你所在州委员会制定的具体要求,都是你自己的责任。
同样值得补充的是,尽管我们在此更多地关注了与 PE 执照相关的继续技术教育来源,但为了单纯享受学习新事物的乐趣、拓展想象力并挑战自我以求进步而获取额外知识,同样具有重要价值。正如一位智者所说:“知识的全部意义,在于把镜子变成窗户。”
总结
继续教育,尤其是在电气工程这样的学科中,对于跟上技术进步的步伐、掌握最新的行业标准和流程至关重要。许多州都要求持有电气工程师资格的人员获得继续教育学分或职业发展学时,以取得并更新其 PE 执照。无论是出于个人原因还是职业原因,都存在许多线下和线上的途径来继续接受技术教育。充分利用这些多样化的途径来提升技术知识,可以成为你职业生涯中一种富有价值的进步方式。