我可以携带电子元器件登机吗
了解哪些电子元件可以带上飞机,以及它们应该随身携带还是托运,这可能是一项挑战,因为这取决于你出发和抵达的国家及机场,因此在旅行前最好向航空公司确认。
一些基本设备,如吹风机、直发器、旅行熨斗和电动剃须刀,可以随身携带或托运。并非所有物品都可以放入托运行李——尤其是任何含有锂离子电池的物品,因为曾发生过电池爆炸的案例!
避免让TSA(运输安全管理局)官员认为你携带某种危险装置的一个好办法,是把所有元件分别装入不同的专用盒子里。把类似 LEDS 之类的物品和焊丝分开放置,安检人员就能看出你携带的是元件,而不是可疑装置。
“运输安全管理局(TSA)非常正确地建议将个人电子设备放在随身行李中。这样不仅能让你快速取用,也能大大增加设备被盗的难度。如果你必须把电子设备放进托运行李,请使用TSA认可的锁具来保护你的行李,这种锁在必要时可让TSA工作人员打开行李进行安检,同时又能防止他人擅自打开。如果你使用的不是TSA认可的锁具,TSA工作人员可能会在安检过程中将其剪断,从而让你的行李面临被盗的风险,”TSA官网指出,并且 在此处提供了更详细的清单。
如果你有不想公开展示的私人物品,TSA提供了一张通知卡,你可以打印出来出示给安检人员。像心脏起搏器、神经刺激器和胰岛素泵这类附着在你身上的设备,应告知TSA工作人员,届时你可能会被要求接受毫米波扫描仪检查或人工搜身,而不是通过金属探测器。
提前了解相关规定,是确保你针对具体目的地和航空公司采取正确做法的关键。做好准备,整个流程就会顺畅得多。