LEDs UV ajudam a combater a Covid-19

Recentemente, o uso da luz ultravioleta como método para combater a Covid-19 tornou-se um tema muito discutido. Embora não seja algo a ser usado internamente no corpo humano, é um método que pode ser utilizado para desinfetar áreas, principalmente em instalações médicas.

 

“As tecnologias de desinfecção UV podem desempenhar um papel em uma abordagem de múltiplas barreiras para reduzir a transmissão do vírus que causa a COVID-19, o SARS-CoV-2, com base nos dados de desinfecção atuais e nas evidências empíricas. A radiação UV é um desinfetante conhecido para o ar, a água e as superfícies, que pode ajudar a mitigar o risco de contrair uma infecção em contato com o vírus da COVID-19 quando aplicada corretamente,” relata a International Ultraviolet Association.

 

Os produtos de desinfecção germicida baseados em LED atualmente disponíveis podem ser usados para desinfetar superfícies, e a atual pandemia impulsionou o desenvolvimento de sistemas de desinfecção do ar mais sofisticados. Aproveitando os benefícios dos LEDs em geral, como sua fácil integração com outros dispositivos e baixos requisitos de energia, novos produtos estão sendo desenvolvidos para aumentar as áreas de superfície que podem ser tratadas. 

 

“Além dos produtos que empregam UV para desinfecção, está surgindo uma linha de produtos relativamente nova, chamada “desinfecção por luz visível” (VLD). Esses produtos usam LEDs que emitem comprimentos de onda índigo (azul-violeta), seguros para exposição humana prolongada, permitindo a eliminação contínua de bactérias sensíveis a esses comprimentos de onda,” observa a EDN Network.

 

Deve-se observar que “UVC”, “desinfecção UV” e “UV”, conforme usados aqui e na literatura científica, médica e técnica, referem-se especificamente e de forma importante à energia luminosa UVC (luz de 200-280nm) na faixa germicida, o que não é o mesmo que a UVA e a UVB usadas em câmaras de bronzeamento ou na exposição à luz solar.

 

Para dispositivos UVC projetados para inativar o ar e superfícies sólidas no setor de saúde, os membros da IUVA estão trabalhando diligentemente com outras organizações nacionais de normalização dos setores de iluminação e saúde para desenvolver padrões de teste de desinfecção[x]. O objetivo é desenvolver diretrizes que ajudem os provedores de saúde em todo o mundo a escolher as melhores tecnologias possíveis para suas instituições usarem na luta contra organismos multirresistentes a medicamentos e outros patógenos, como o vírus da COVID-19.



 

Achou este artigo útil? Compartilhe!

Junte-se ao circuito, mantendo você conectado à OnlineComponents.com e muito mais!