Escassez de semicondutores desacelerará a fabricação de automóveis em 2021
A Argus Media informa que a escassez de semicondutores eletrônicos e o aumento da demanda por eles em outros setores vão desacelerar a produção na indústria automobilística em 2021.
"A situação de fornecimento extremamente restrita para semicondutores está causando interrupções consideráveis na produção global de veículos em todos os fabricantes," a Volkswagen disse à Argus Media. "Devido à pandemia da Covid-19 e à consequente queda nas vendas no setor automotivo, os principais fabricantes de semicondutores transferiram sua produção para outros setores de clientes, como eletrônicos de consumo. Enquanto isso, no entanto, os mercados automotivos se recuperaram significativamente, especialmente na China. Isso agrava a situação atual e o setor — incluindo o Grupo Volkswagen — carece de componentes eletrônicos adequados."
Embora a produção de automóveis tenha desacelerado no primeiro semestre de 2020 devido à pandemia, os fabricantes de semicondutores não previram a recuperação das montadoras na segunda metade do ano. Volkswagen, Mahindra, Mahindra e fabricantes de automóveis chineses indicaram que a produção de veículos será reduzida devido a essa escassez de semicondutores necessários para os sistemas elétricos.
A Volkswagen disse à Argus que "ajustará os níveis de produção" em vários locais na China, América do Norte e Europa no primeiro trimestre de 2021 de acordo com a situação atual de fornecimento, mas não estimou o impacto real no volume. A plataforma MQB dos carros de passeio e veículos comerciais da Volkswagen, Skoda, SEAT e, em menor medida, das marcas Audi, será afetada.
Embora a demanda por veículos elétricos e tradicionais na China tenha aumentado por meio de medidas de estímulo para promover as vendas, a produção vai desacelerar devido à escassez, informou a China Association of Automobile Manufacturers .
A pandemia também aumentou a demanda por laptops e consoles de computador que utilizam semicondutores; e as estações base e dispositivos 5G aumentaram ainda mais a demanda por componentes eletrônicos.
A melhoria dos recursos de condução também aumentou a demanda por semicondutores, já que o conteúdo eletrônico nos veículos cresceu rapidamente, exigindo mais sensores, circuitos integrados e controladores de potência.
"A associação do setor World Semiconductor Trade Statistics revisou para cima sua previsão para as vendas anuais globais de semicondutores, prevendo um aumento de 5,1% em 2020, seguido de uma alta de 8,4% em 2021, já que a interrupção esperada devido à pandemia não se concretizou. Anteriormente, havia previsto um crescimento de 3,3% para 2020, subindo para 6,2% em 2021. O crescimento deste ano será liderado por um aumento de 12,2% nas vendas de dispositivos de memória e um crescimento de 7,4% em sensores, subindo para 13,3% e 7,8%, respectivamente, em 2021," informou a Argus Media.
Com o desenvolvimento da condução autônoma e dos veículos elétricos, as unidades de controle precisam do desempenho dos semicondutores, o que também contribuirá para um aumento na demanda por semicondutores.