Como testar componentes eletrônicos

Já que estamos falando de componentes eletrônicos, deve-se ter cautela ao testá-los. Muitos elementos com capacidade de causar sérios danos precisam ser evitados ou neutralizados; e como e onde eles são testados deve ser pensado antes do teste. Além da eletricidade, o calor é outro aspecto do uso de alguns aparelhos que precisa ser considerado.

 

O primeiro passo na maioria dos procedimentos de teste é desligar a energia e desconectá-la da fonte. “Os testadores de continuidade funcionam enviando uma pequena corrente pelo circuito, portanto o circuito precisa ser desconectado de sua fonte de alimentação,” observa a WikiHow.

 

Embora se recomende remover o componente do aparelho em que está sendo usado antes de testá-lo, muitos componentes já instalados em uma placa de circuito podem, no entanto, ser testados enquanto ainda estão na placa. Esses componentes de placa de circuito podem ser testados onde estão, capacitores, resistores, transistores e circuitos integrados são exemplos desses componentes. Obviamente, comece observando os componentes na placa para ver se estão em boas condições - um componente quebrado impede o aparelho de funcionar ou se transforma em um problema maior.

 

“Saber quais peças têm mais probabilidade de quebrar ou causar algum dos problemas mais comuns ajuda a economizar tempo e significa que você só precisa desmontar o aparelho o suficiente para ter acesso ao provável culpado,” opina a Fred’s Appliance Academy.

 

A Academia também observa que um multímetro é uma ferramenta útil para testar continuidade, tensão e resistência. Ele pode testar tanto tensões AC quanto DC, além de testar componentes ainda conectados à placa de circuito. Há três coisas principais a testar.

 

  1. Continuidade é a primeira coisa a verificar. Isso testa se a eletricidade pode fluir através do componente.

  2. Resistência é a próxima coisa a testar. Aqui você está verificando se há perda de corrente quando a eletricidade flui pelo componente. Ohms são a medida usada aqui, e este pode se tornar um teste complicado. Você precisa definir manualmente a faixa esperada de perda, garantindo ao mesmo tempo que a tensão esperada possa ser suportada pelo multímetro que está usando.

  3. Assim como no teste de resistência, verificar a tensão e a força da pressão elétrica requer um multímetro. Aqui você precisa saber se é corrente AC ou DC - um voltímetro também pode ser usado aqui.

 

A continuidade deve ser testada primeiro, pois fornece a linha de base necessária para testar resistência e tensão. Testar diodos pode ser feito sem a continuidade, já que são unidirecionais - assim “medindo a resistência em ambas as direções, é possível verificar se o diodo está funcionando, e também quais conexões são o anodo e o catodo,” explica a Electronics Notes.

 

Se você planeja testar diversos componentes, o Instructables oferece um projeto de um testador que pode ser usado em praticamente todos os componentes sem alimentação - o Testador de Componentes.

 

A maioria dos componentes eletrônicos pode ser testada usando os 3 passos detalhados acima. Os componentes mais complexos serão examinados em um artigo posterior.

 
Achou este artigo útil? Compartilhe!

Junte-se ao circuito, mantendo você conectado à OnlineComponents.com e muito mais!