Como testar componentes eletrônicos - Parte 2
Testar seus componentes eletrônicos assim que os recebe e antes de instalá-los em uma de suas produções é essencial. Você quer ver se eles fazem o que foram projetados para fazer e o que o fabricante afirma que eles podem fazer. Embora você possa não saber exatamente qual será a vida útil do componente, saber que ele funciona desde o início e atende a todas as expectativas e necessidades garante confiança.
Uma das ferramentas mais utilizadas para testar componentes eletrônicos são os multímetros - na maioria dos casos é preferível usar um multímetro de seleção manual em vez de um de seleção automática. Portanto, ao começar, você deve sempre descarregar o componente para garantir que nenhuma eletricidade acumulada ou outro fator de influência interfira no teste.
As baterias são medidas em volts, enquanto os capacitores são medidos em farads; ambos podem ser testados usando o multímetro. Para a bateria, conecte o cabo vermelho ao polo positivo da bateria e o cabo preto ao polo negativo; a voltagem indicada pela bateria determinará em qual escala de tensão configurar o aparelho. Use a escala de 20 volts ao medir, por exemplo, uma bateria de 9 volts - você deve ver uma leitura entre 8,5 e 9,5 volts se a bateria estiver com carga razoável. Parabéns, você mediu a resistência da bateria.
A capacitância é o que você está medindo em um capacitor - ela é medida em farads (unidades de capacitância). Para medir, você pode usar uma escala de 20 farads para um capacitor com valor nominal de 10 farads - novamente, descarregue o capacitor e lembre-se de que um desvio de 20% é aceitável - portanto, uma faixa de 9 a 11 farads para esse capacitor de 10 farads.
O multímetro também pode ser usado para testar diodos - isole o anodo e o catodo e primeiro conecte o cabo vermelho ao anodo e o cabo preto ao catodo, medindo o fluxo de corrente. Em seguida, inverta os cabos e certifique-se de que nada seja registrado - um diodo permite o fluxo de corrente em apenas uma direção.
Agora você pode seguir basicamente o mesmo procedimento para medir um LED, já que ele é um diodo emissor de luz. Se você obtiver uma leitura quando o anodo estiver conectado ao preto e o catodo ao vermelho, o LED está com defeito, pois a luz só deveria acender quando as conexões estiverem no sentido oposto.
A seguir vem o transistor. “Um transistor, também conhecido como BJT (Transistor de Junção Bipolar), é um dispositivo semicondutor acionado por corrente que pode ser usado para controlar o fluxo de corrente elétrica, no qual uma pequena quantidade de corrente no terminal Base controla uma corrente maior entre o Coletor e o Emissor (no caso de um tipo NPN). Eles podem ser usados para amplificar um sinal fraco, como oscilador ou como interruptor,” explica um Fórum Técnico.
Os dois tipos de transistores são NPN (negativo-positivo-negativo) e PNP (positivo-negativo-positivo). Ao conectar o cabo vermelho do multímetro ao terminal central e o cabo preto aos dois terminais externos, se houver uma leitura, trata-se de um transistor NPN; se não houver leitura, será um transistor PNP.
Os fusíveis também podem ser testados com um multímetro. Conecte os cabos aos terminais e você realmente obterá uma leitura e um bipe se o fusível estiver funcionando. O silêncio, nesse caso, significa que o fusível está queimado.
Você também pode assistir a estes vídeos para conhecer métodos de teste usados em outros componentes.
Adicionaremos mais conteúdo aqui à medida que desenvolvermos os vídeos - portanto, adicione esta página aos favoritos e volte de vez em quando para ver o que adicionamos.