Modos comuns de falha dos componentes passivos e como evitá-los

É fácil subestimar e desvalorizar os componentes passivos. Resistores, capacitores, indutores, ferrites, termistores, varistores e transformadores raramente recebem a mesma atenção que microcontroladores, sensores, semicondutores de potência ou módulos de RF. No entanto, muitas falhas de produtos eletrônicos remontam a um componente passivo que foi especificado incorretamente, aplicado de forma inadequada, submetido a estresse mecânico, sobrecarregado termicamente ou adquirido sem a devida atenção à qualidade e ao risco do ciclo de vida. Para engenheiros eletricistas e compradores de peças eletrônicas, compreender os modos de falha dos componentes passivos afeta a segurança do produto, os custos de garantia, o desempenho em campo e a estratégia de compras. Muitas dessas falhas podem ser evitadas por meio da redução adequada dos valores nominais, da atenção ao ambiente, do fornecimento aprovado e de práticas cuidadosas de substituição.

 

Modos de falha dos resistores: desvio, circuitos abertos e superaquecimento

Os resistores podem falhar de várias maneiras. Um modo de falha comum é o desvio da resistência, no qual o valor real da resistência muda ao longo do tempo devido à dissipação excessiva de potência, à alta temperatura de operação, à exposição à umidade ou ao estresse. Em circuitos de precisão, mesmo pequenas alterações na resistência podem afetar o ganho, os pontos de polarização, a precisão da detecção ou o comportamento de temporização. A falha de circuito aberto é outro problema comum, especialmente quando um resistor é submetido a sobrecarga, energia de surto, juntas de solda deficientes ou trincas mecânicas. Resistores de detecção de corrente, de partida, de polarização para nível alto, de polarização para nível baixo e de realimentação podem causar falhas no sistema se falharem em circuito aberto.

Para reduzir falhas de resistores, os engenheiros devem evitar operá-los perto de seus limites nominais de potência. Um resistor com potência nominal de um quarto de watt pode não funcionar de forma confiável nesse nível em um gabinete compacto com pouco fluxo de ar. Nessas situações, pode ser necessário usar um resistor com potência nominal mais alta. A tensão nominal também deve ser verificada, especialmente em resistores de alto valor usados em fontes de alimentação, equipamentos conectados à rede elétrica e circuitos de detecção. Os compradores devem considerar a tecnologia do resistor, a tolerância, o coeficiente de temperatura, a classificação de surto, a resistência à umidade e a qualidade do fabricante, em vez de selecionar apenas com base no valor da resistência, no tamanho do encapsulamento e no preço.

 

Modos de falha dos capacitores: ressecamento, trincas, fuga e ruptura

Os capacitores estão entre os componentes passivos mais propensos a falhas porque seu comportamento depende fortemente do material dielétrico, da temperatura, da tensão, da corrente de ondulação, da frequência e da construção. Os capacitores eletrolíticos são especialmente vulneráveis ao envelhecimento e ao ressecamento. Com o tempo, o eletrólito pode evaporar ou se degradar, aumentando a resistência série equivalente e reduzindo a capacitância. Isso pode levar à instabilidade da fonte de alimentação, ondulação excessiva, falhas na partida ou acúmulo de calor. A alta temperatura de operação acelera esse processo; portanto, as especificações de vida útil devem ser avaliadas em relação às condições reais da aplicação, e não presumidas a partir da folha de dados.

Os capacitores cerâmicos apresentam riscos diferentes. Capacitores cerâmicos multicamadas, especialmente em encapsulamentos maiores, podem trincar devido à flexão da placa, ao estresse de despanelização, à força aplicada pela máquina de montagem, ao choque térmico ou ao posicionamento inadequado perto de conectores e furos de montagem. Um MLCC trincado pode falhar em circuito aberto, apresentar falhas intermitentes ou entrar em curto-circuito. Em barramentos de alimentação, um capacitor cerâmico em curto pode causar falhas graves no nível da placa. Os capacitores cerâmicos também podem perder uma capacitância significativa sob polarização DC, especialmente os dielétricos de Classe II. Isso pode se tornar uma falha funcional se o circuito deixar de ter a capacitância necessária durante a operação.

Para evitar falhas em capacitores, os engenheiros devem aplicar uma redução adequada à tensão nominal, avaliar a corrente de ondulação e a ESR, verificar a capacitância sob polarização DC e selecionar as especificações de vida útil com base na temperatura real. Os compradores devem evitar substituições não aprovadas, especialmente quando o tipo de dielétrico, a ESR, a especificação de ondulação, a certificação de segurança ou o tamanho do componente afetarem o desempenho.

 

Modos de falha de indutores e transformadores: saturação e calor

Indutores e transformadores costumam ser especificados primeiro pelo valor da indutância, mas a corrente nominal, a corrente de saturação, a resistência DC, o material do núcleo, a blindagem, o aumento de temperatura, a classe de isolamento e o comportamento em frequência são todos aspectos essenciais. Um modo comum de falha dos indutores é a saturação. Quando um indutor excede sua corrente de saturação, sua indutância pode cair abruptamente. Em reguladores chaveados, isso pode aumentar a corrente de ondulação, sobrecarregar outros componentes, gerar calor excessivo e criar instabilidade. A saturação talvez não destrua o indutor imediatamente, mas pode causar falhas no sistema ou encurtar a vida útil das peças ao redor.

A falha térmica é outra grande preocupação. Indutores e transformadores dissipam calor por meio de perdas no cobre, perdas no núcleo e efeitos dependentes da frequência. Se a peça for subdimensionada ou colocada em uma área quente da placa, o isolamento poderá se degradar, as juntas de solda poderão sofrer fadiga e a resistência do enrolamento poderá aumentar. 

Para evitar essas falhas, os engenheiros devem verificar a indutância na corrente de operação, não apenas em corrente zero. Tanto a corrente de saturação quanto a corrente RMS devem ser avaliadas. Para transformadores, as aprovações de segurança, a classe de isolamento, os requisitos de teste de alta tensão e a conformidade com órgãos reguladores devem ser tratados como requisitos essenciais.

 

Componentes de proteção sob estresse

Os componentes de proteção e supressão muitas vezes falham porque, por projeto, ficam expostos a eventos anormais. Contas de ferrite, MOVs, termistores NTC, fusíveis rearmáveis PTC e componentes semelhantes são frequentemente colocados na interface entre o produto e o mundo externo. Isso significa que podem ser submetidos a surtos, corrente de partida, ruído conduzido e ciclos térmicos repetidos.

Contas de ferrite podem superaquecer se forem usadas em circuitos com corrente DC excessiva ou ondulação AC excessiva. Os MOVs podem se degradar após eventos de surto repetidos, provocando alterações em suas características e aumento da fuga. Termistores NTC usados para limitar a corrente de partida podem falhar se não tiverem tempo suficiente para esfriar entre ciclos de alimentação ou se a corrente em regime permanente exceder sua especificação. Para esses componentes, o fundamental é projetar considerando as condições reais de estresse. A energia do surto, a duração do pulso, a forma de onda da corrente, a temperatura ambiente, o comportamento de rearme e os requisitos de segurança devem ser analisados. Os compradores devem evitar substituir componentes de proteção apenas com base no tamanho do encapsulamento ou na especificação nominal, pois essas peças frequentemente protegem o restante do sistema.

 

Falhas mecânicas, ambientais e relacionadas à montagem

Nem todas as falhas de componentes passivos começam no projeto elétrico. Muitas são causadas pelas realidades mecânicas e ambientais da fabricação e do uso em campo. A flexão da placa pode trincar capacitores cerâmicos e resistores. Perfis de soldagem inadequados podem provocar choque térmico, juntas fracas, efeito lápide ou defeitos latentes. O retrabalho excessivo pode danificar as terminações. A vibração pode submeter a estresse componentes maiores, especialmente capacitores eletrolíticos altos, transformadores e indutores de potência. Umidade, contaminação, atmosferas corrosivas e limpeza inadequada podem criar caminhos de fuga ou corrosão.

Além disso, o posicionamento é importante durante a fase de projeto. Componentes próximos a conectores, bordas da placa, parafusos de montagem, fontes de calor ou áreas de alta vibração costumam sofrer mais estresse. Um componente passivo eletricamente correto ainda pode não ser confiável se estiver mecanicamente exposto.

 

Práticas de compras que reduzem o risco dos componentes passivos

Para compradores de peças eletrônicas, a confiabilidade dos componentes passivos está intimamente ligada à disciplina de fornecimento. Os componentes passivos costumam ser tratados como substitutos fáceis porque parecem simples na lista de materiais. Essa suposição pode criar riscos.

No entanto, a substituição de um capacitor pode alterar a ESR, o comportamento dielétrico, a corrente de ondulação, a vida útil ou o desempenho sob polarização DC. A substituição de um resistor pode afetar a tolerância a surtos, o coeficiente de temperatura, a tensão nominal ou a estabilidade de longo prazo. A substituição de um indutor pode corresponder à indutância nominal, mas diferir significativamente quanto à corrente de saturação, DCR, blindagem ou comportamento térmico. 

Um processo de compras sólido deve incluir listas de fabricantes aprovados, análise do ciclo de vida, fornecimento autorizado e aprovação da engenharia para alternativas. Um distribuidor de IP&E pode ajudar a reduzir o risco apoiando pesquisas de referências cruzadas, identificando alternativas aprovadas pelo fabricante, verificando o status do ciclo de vida e ajudando os compradores a adquirir produtos por meio de canais de fornecimento confiáveis.

 

A margem de projeto é a melhor ferramenta de confiabilidade

A maioria das falhas de componentes passivos resulta de alguma combinação de sobrecarga elétrica, estresse térmico, dano mecânico, exposição ambiental, substituição inadequada ou redução insuficiente dos valores nominais. A melhor estratégia de prevenção é incorporar margem ao projeto e proteger essa margem por meio de compras e fabricação adequadas. Para os engenheiros, isso significa ler além da primeira página da folha de dados. Verifique tensão, corrente, temperatura, ondulação, surto, tolerância, características de envelhecimento, comportamento dielétrico, saturação e limitações do encapsulamento. Para os compradores, significa reconhecer que duas peças com o mesmo valor nominal não são automaticamente equivalentes.

Os componentes passivos podem não ser as peças mais visíveis de um sistema eletrônico, mas frequentemente determinam se um produto terá desempenho confiável ao longo do tempo. Escolhê-los com cuidado, adquiri-los de forma responsável e aplicá-los com uma margem adequada é uma das formas mais simples de evitar falhas evitáveis em campo.

Achou este artigo útil? Compartilhe!

Junte-se ao circuito, mantendo você conectado à OnlineComponents.com e muito mais!